This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:实现3.3V 隔离式输出的问题

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7844, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1004554/isow7741-issues-achieving-3-3v-isolated-output

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件:ISOW7844

我们最近收到了 ISOW7741的样片、可替代 ISOW784X 系列。 我们 在 采用 ISOW7844封装的现有电路板上使用跳线为 ISOW7741直流/直流转换 器供电、以进行非常基本的 EMC 比较测试。 在数字隔离器引脚断开连接/悬空(VIO、EN_IO1/2和所有数字通道)的情况下、尽管在 VDD 输入3.3V 电压、将 EN_DCDC 拉至 VDD、将 Visoin 连接至 Visoout 以及将 VSEL 短接至 GND2、但我们在次级侧/隔离侧测量了5V 电压。

将芯片从电路板上拔下并直接从3.3VDC 电源为其供电(绕过所有输入/输出电容器、铁氧体等)后、隔离侧的电压不能超过0.8V。 我们已将完整电路(包含数字隔离器)重新连接到测试板、但现在我们正在测量 Visoout 和 GND2之间的0.8V 电压。 最后一个电路包含在下面:红色的现有 PCB 电路、使用跳线完成其余连接。

有什么想法、为什么我们在 Visoout 似乎无法获得3.3V 电压?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    遗憾的是、您的电路图未正确连接。 但是、与 ISOW7844不同、ISOW7741要求 VIOSOUT 始终从外部连接到 VIOSIN、以完成直流/直流转换器初级侧的反馈环路。 如果此反馈断开、器件输出将进入过压状态(并且也有可能遭受永久性损坏)。

    为了便于在采用 ISOW784x 封装的现有设计中评估 ISOW7741、我们开发了适配器板。 您将能够将此适配器板直接焊接到现有的 ISOW7844封装中。 如果您有兴趣获取此适配器板以进行 EMC 和功能评估、请告诉我-我可以通过 myTI 帐户上的电子邮件地址与您联系。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望该图像实际会出现。 无论如何、我们确实将 Visoout 连接到了 Visosin、但我们仍无法测量正确的电压。 适配器板将是完美的!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 和3.3V_ISO 标记之外的所有内容都位于现有电路上。 5k 上拉电阻器和所有芯片连接都是用跳线完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda:

    由于 VISO 仅测量0.8V、ISOW7741似乎受到了永久性损坏。 请使用我将提供给您的适配器板评估 ISOW7741。 如果在适配器板上评估 ISOW7741后有任何疑问、请随时单击"提出相关问题"或在此发布后续问题。

    此致、

    Dushmantha