This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:ESD 事件后的可靠性

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1004407/iso7421-reliability-after-esd-event

器件型号:ISO7421

大家好、

您能否查看以下客户问题、请回答?

作为制造商、您能否就 TI 方面发表声明、说明如果 ISO7421D/ISO7420D 组件因 ESD 事件而无法正常工作、该组件的高电压强度可能会在多大程度上受到限制?
您是否知道获得安全及管理批准的测试是否仍然可以通过?
是否可以说明 ESD 脉冲的能量是否足以损坏绝缘栅?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    感谢您的参与。请在下面找到我的意见。

    [引用 userid="356281" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1004407/iso7421-reliability-after-esd-event ]您作为制造商、能否就 TI 器件发表声明、说明如果因 ESD 事件导致 ISO7421D/ISO7420D 组件不再正常工作、该组件的高电压强度在多大程度上可能受到限制?

    假设 ESD 事件施加在隔离栅上、并且施加的 ESD 电压电平超过器件能力、则 ESD 事件导致的损坏将不受控制、并且无法估算损坏量。 因此、隔离栅将受到影响、无法估算高电压强度。

    [报价 userid="356281" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1004407/iso7421-reliability-after-esd-event "]您是否知道获取安全及管理批准的测试是否仍然可以通过?

    由于隔离栅已损坏、我相信器件将无法通过隔离测试来获得安全及管理批准。

    [引用 userid="356281" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1004407/iso7421-reliability-after-esd-event "]是否可以对 ESD 脉冲的能量是否足以损坏绝缘栅作出声明?

    是的、我们知道隔离器件的 ESD 耐受能力。 ISO7421是我们较早推出的隔离器器件之一、不具有太强的 ESD 耐受能力。 ISO77xx 等较新的器件系列在隔离栅上支持大于8kV 的 ESD。 我们建议客户使用我们较新的隔离器件、这些器件可提供卓越的整体性能。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao