This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:ADUM7643交叉参考

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1003728/iso7763-adum7643-cross

器件型号:ISO7763

您好!  

我正在努力跨越 ADUM7643、我认为最好的交叉产品是 ISO7763。 请帮您确认吗?  

此外、ISO7763相对于 ADUM7643的最大优势是什么?  

最棒的  

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您发帖到 E2E!

    ISO7763目前是我们比 ADualM7643提供的最佳交叉产品、它具有更高的隔离额定值、支持更高的数据速率(高达100Mbps)、提供更宽的环境工作温度范围、并且可由低至2.25V 的电压电源供电。

    请告诉我们您是否想要比较目标规格。


    谢谢、
    Manuel Chavez