This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:电缆反转功能或自动极性校正功能

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731, ISO1500, SN65HVD1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1003463/iso1500-cable-invert-function-or-auto-polarity-correction-function

器件型号:ISO1500
主题中讨论的其他器件:ISO7731SN65HVD1794

尊敬的团队:  

目前、客户的隔离式 RS 485系统由 ISO7731+SN65HVD1794组成。 但是、由于应用规模的原因、客户正在尝试更改隔离式 RS485器件、如 ISO1500。  

客户正在使用电缆反转功能。 但 ISO1500上没有任何功能。  

是否有具有电缆反相功能或自动极性校正功能的隔离式 RS485收发器?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的联系。 我们目前没有支持自动极性校正功能的隔离式 RS-485器件。 满足此要求的最佳方法是使用您已经指出的隔离器和收发器的双芯片解决方案。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!  

    如前所述、当前解决方案是 ISO7731DWR + SN65HVD1794DR。  

    客户正在尝试使用 INV 功能或自动极性校正功能来减少应用解决方案。

    请告诉我您的意见、以减小解决方案尺寸。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    如前所述、现有的隔离式 RS-485器件不支持自动极性校正、因此我没有任何器件可以替代双芯片解决方案。 如果不添加其他器件、就无法实现此功能、我认为这些器件违背了减小解决方案尺寸的目的。

    很抱歉、我现在没有为您提供解决方案。 谢谢、我将继续并关闭这个 E2E 主题。


    此致、
    Koteshwar Rao