This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:SN6501

Guru**** 2767835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, TIDA-01605, TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1002337/sn6501-q1-sn6501

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501TIDA-01605TL431TLV431

尊敬的 TI 团队:

我在 PSPICE 中为 TI 软件创建了一个电路、但始终存在以下误差。 请帮帮我进行整流。 我将仿真模型与这篇文章连接在一起。 下面是其原理图。

警告(ORPSIM-15220):打开别名文件时出错:C:\Simulation\sn6501-PushPull-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\SCHEMATIC1.als"

还有一点是、当我运行软件中提供的示例模型时、仿真运行速度非常慢。 您能不能对如何提高 TI 软件 PSPICE 的仿真速度有任何想法?

提前感谢您。 此致、

e2e.ti.com/.../SN6501_2D00_PushPull_2D00_PSpiceFiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    感谢您发帖到 E2E! 我打开了这个仿真项目、发现了与您提到的相同的错误。

    似乎“WARNING (ORPSIM-15220):Error in Opening Alias File : C:\Simulation\sn6501-PushPull-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\SCHEMATIC1.ALS"消息与 SN6501型号的配置有关--两个单绕组变压器未耦合,因此它们不允许 SN6501正常运行。

    目前还不清楚将此变压器替换为推挽式变压器模型是否允许仿真无误差运行、但我正在检查它是否消除了上述警告。 目前、TI 没有可与 SN6501搭配使用的通用变压器模型(除了参考设计中包含的模型之外)、因此请咨询您用于 PSpice 模型以集成到电路中的变压器器件的制造商/供应商。

    关于慢仿真速度、请允许我在1-2天内对此进行检查、并确认是否有具体原因可能发生这种情况。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    非常感谢您的回复。 在下面附加的应用手册 TIDA-01605中、有使用 SN6501控制器的推挽转换器的仿真结果。 您是否有可发送给我的此仿真参考文件?

    或者 、我已经在 LTSPICE 中创建了一个仿真模型。 我从 TI 网站下载了 SN6501的瞬态模型(见下文)、并将其导入到了 LTSPICE 中、并在 Zip 文件中创建了仿真模型(见下文)。 但是、仿真速度非常慢(仿真模型看起来很简单)。 我不知道这是否与 SN6501的瞬态模型相关。 您能否检查我的 LTSPICE 模型以查看此问题?

    非常感谢。  此致、

    e2e.ti.com/.../TIDA-01605_5F00_SN6501PushPull.pdfe2e.ti.com/.../SN6501PushPull.zipe2e.ti.com/.../0131.SN6501_5F00_TRANS.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    不用客气! 在 TIDA-01605中、显示的仿真是 SiC MOSFET 电路。

    抱歉、我们不支持 LTSPICE 仿真模型或分析。 下面随附了一个 PSpice 仿真项目、其中包含可用于分析的简单 SN6501电路。

    e2e.ti.com/.../SN6501-circuit.zip

    确保您拥有最新版本的 PSpice for TI (2021.1版本17.4-2020)来运行此项目、并确保在仿真设置中选中"跳过初始偏置点(SKIPBP)"、您将能够在2分钟内运行100us 的仿真。 变压器的延迟可能不允许其提前收敛、因此较短的仿真时间可能会产生问题。 下面是使用此文件夹完成的仿真的屏幕截图:



    如果在仿真过程中出现错误消息、则可以通过选择"AutoConverge"选项并恢复仿真来解决大多数错误消息。 如果您有任何问题或其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    非常感谢您的反馈。 非常有帮助!

    我找到了犯错的地方。 在 SPICE 仿真中、次级和初级应具有相同的接地端、以便仿真正常运行、即使实际上是隔离的。

    我还有一个问题。 在应用手册 TIDA 01605的下图中、TL431用于调节-4V 信号。 而+15V 将是次级总输出的剩余电压。 但是、调节+15V 电压可能更重要、因为它将决定 MOSFET 的 Rdson。 如何修改电路以便精确调节15V? (-4V 将是来自输出电压的剩余电压)。  

    我尝试了不同的连接、但它不起作用。

    非常感谢您的帮助。 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    不用客气! 我们很高兴为您提供帮助

    感谢您分享有关使仿真正常工作的反馈。 关于 TL431、可以使用不同的电阻值重新配置输出电压、也可以使用其他输出调节方法、例如 LDO。

    如果您希望获得有关 TLV431的进一步帮助、请随时使用此窗口右上角的黄色按钮"提出相关问题"、并将器件列为 TLV431。 这样、该产品背后的团队可以为您提供最佳支持。


    再次感谢!
    Manuel Chavez