This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1001856/iso1541-questions

器件型号:ISO1541

您好、专家、

客户使用 ISO1541进行测量时、从主机侧看到 SDA1始终出现尖峰、但不会导致任何通信错误。 您对此有什么意见或疑虑吗?  

CH1:SDA1;CH3:SDA2

CH1:SCL1;CH3:SCL2

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    感谢您发帖到 E2E! 图像中的波形标记为 SCL1和 SCL2、但文本提到尖峰出现在 SDA1上:尖峰是否仅出现在 SCL1或 SDA1上? 还是两者都显示?

    从图像中可以看出、SCL1上的尖峰似乎是由于 SCL2的耦合而出现的。 如果是这种情况、我们的客户可以尝试将10k 上拉电阻器降低到较低的值。 可能会发生从 SCL1到 SCL2的耦合、因此要确认主机侧使用的上拉电阻值以及 ISO1541 I2C 信号的路由方式、请让我们知道。 如果此信息要保密、请随时向我发送个人消息。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manuel Chavez

    尖峰仅出现在 SCL1上。
    SCL1上的上拉电阻为1.5K 而不是10K、因此我应该减小它的尺寸吗?

    此致、

    Louisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louisa:

    感谢您澄清此信息。 由于 SCL1上的上拉电阻已经很低、我们将尝试确定该尖峰是由器件行为引起的、还是由不同的外部原因引起的、例如与 PCB 走线的耦合。 此系统在哪个环境温度下进行测试?

    请允许我1-2天在我们的实验室中重复此用例、并根据数据提出建议。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manuel Chavez

    测试环境温度约为25度。
    如果有任何新的发展、请告诉我。

    谢谢、

    林路易莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louisa:

    感谢您的确认--我会不断更新您的信息!


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    很抱歉、我也向 Louisa 澄清了尖峰是在 SDA1而不是 SCL1上发生的。  

    更多信息、主机 i2c 连接到四个器件、客户逐个移除、并确认移除 iso1541会消失尖峰。 如有更多意见、请告知我们。

    谢谢、

    Allan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louisa、Allan:

    感谢您提供此附加信息。 下面是我们在类似配置中捕获的 SDA1和 SDA2波形、如您所述:



    我们无法在设置中复制此尖峰、尽管图像中存在一些噪声耦合、但它不是来自 ISO1541、可以忽略。 您看到的尖峰可能是由于附近 PCB 走线或另一个尝试驱动总线的器件的耦合而出现的、但在这两种情况下、器件或系统的尖峰都不应导致任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez