This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:故障安全接收器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1002569/iso1500-failsafe-receiver

器件型号:ISO1500

ISO1500接收器如何实现失效防护保护? 它是通过从 A 到 VCC2的集成上拉和从 B 到 GND2的下拉实现的吗? 还是通过移动接收器阈值来解决它? 后面的问题是:如果由电阻器完成、那么连接到总线的不带偏置电阻器的其他无故障保护 RS485接收器至少会在空闲总线条件下受到保护! 但是、如果仅移动接收器阈值、我们最好添加外部偏置电阻器…Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude:

    感谢您发布问题 E2E!

    ISO1500的失效防护保护通过改变接收器输入阈值来实现。 有关详细说明、请参阅数据表的第8.3.2节。

    是的、您将需要外部失效防护偏置电阻器来保护非失效防护接收器。

    此致、

    Dushmantha