This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:TI 是否有 USB 隔离器

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1002583/iso7760-does-the-ti-have-the-usb-isolator

器件型号:ISO7760

你(们)好,先生

TI 是否有 USB 隔离器、例如 ADI/ADUM4160/ADUM3160

还是可以使用数字隔离器代替 ADUM4160?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们目前没有可用于 USB 隔离的隔离器、例如 ADuM4160/ ADuM3160。 ISO7760等数字隔离器不能直接用于实现 USB 隔离。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao