This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:设计指南

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1002426/iso1050-design-guide

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1044ISO1042

团队、

如果客户需要使用 CAN 收发器设计多个节点、您能否提供有关电路和布局的设计建议?

我们需要在设计时注意什么? 谢谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的联系。 与大多数隔离式 CAN 收发器一样、ISO1050不需要太多外部组件即可连接到具有多个节点的 CAN 网络。 它所需的只是在其输入和输出电源引脚上推荐使用去耦电容器。 从整个 CAN 网络的角度来看、端接是一项要求、需要相应地加以注意。 由于器件正常运行主要只需两个去耦电容器、因此即使布局指南也相当简单。 需要将分频器放置在尽可能靠近器件 VCC/GND 引脚的位置。 所有这些都在数据表中进行了说明。

    根据终端应用 EMC 要求、需要对 CAN 总线提供额外保护。 请参阅以下 TI 参考设计、了解满足 CAN 总线上指定保护等级所需的推荐外部组件。 该设计还包含示例原理图和 PCB 布局。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00629

    此外、还请参阅以下应用手册、该手册专门讨论了 ISO1050 CAN 总线保护需求以及有关如何选择 TVS 二极管的详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slla419

    您可能已经知道、ISO1050是我们较早的 CAN 器件之一。 我们现在拥有更新的、更强大的、增强型 CAN 收发器 ISO1042。 如果仅基本隔离就足够了、则可以考虑 ISO1044。 与 ISO1050相比、我们建议客户选择更可靠、性能更好的新型器件。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao