This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1001874/iso1211-iso

器件型号:ISO1211

你(们)好 我们正在使用 TI 的 ISO1211 IC 制作数字输入板。 我们在高压线路和132Kva 变压器上工作。 我们的客户是印度铁路和配电公司。 我们面临高瞬态电压和浪涌。 我正在连接我们使用 ISO1211制作的设计。 请在我们设计的电路上请求您的输入、并询问这是否会保护电路板免受瞬态电压和过电流浪涌的影响。  

。  e2e.ti.com/.../Printing-Print-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    在功能上、我对您的电路没有任何顾虑。 但是、您必须在系统中评估高电压瞬态和浪涌。 下面是一些一般性意见。

    • 我无法找到这些输入串联电阻器的确切数据表。 请确保这些电阻器的额定功率足以满足您的应用需求。 或者、您可以找到适合您的应用的瞬态阻断单元(TBU)。

    • 请确保 RTHR 的1W 额定值 足够。
    • SMCJ60CA 钳位电压可能高达~100V。 请确保大多数瞬态/浪涌电流在 SMCJ TVS 二极管中耗散、而不是在齐纳二极管中耗散。 请选择钳位电压低于齐纳二极管工作电压的 TVS 二极管。 但是、ISO1211输入端的电压应小于60V、以保持器件的绝对最大额定电压。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dushmantha 的响应。 您是否建议我们移除 TVS 二极管并改用 TBU 来保护我们的电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的解决 方案是感应交流/直流输入电压(高达300V)。 您能不能建议我们做些什么来确保防止高瞬态并保护 ISO1211和其他电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat:

    感谢您提供更多信息!

    对于300V 交流/直流输入电压、 您可能会发现此技术手册 很有用。 从技术手册的图3中可以看出、通过在二极管前面移动 RTHR、您可以使用电压更低的全桥整流器二极管。

    对于瞬态/浪涌保护、 TBU-CA0065-200-WH 是一个可能起作用的 TBU 示例。 您将需要使用 TBU 和 TVS 二极管来实现保护方案。 此外、您还可以联系 TBU 制造商以获得其他建议。

    对于 TVS 二极管、请选择不会干扰正常运行的最低工作电压二极管。 SMCxx (C) A 系列产品性能良好。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat:

    我希望我能够回答您的所有问题。 如果您有其他问题、请随时回复此主题或点击顶部的"提出相关问题"按钮。

    此致、

    Dushmantha