This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:与 ISO1412进行半双工 Modbus 通信

Guru**** 2820015 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/999675/iso1412-half-duplex-modbus-communication-with-iso1412

器件型号:ISO1412

您好!

我们在我的项目中使用 ISO1412、我将通过 Modbus RTU 发布数据。 我们能够成功地通过4线 RS485通信发布数据、但这不适用于2线(半双工)通信。

根据数据表、我们将使用 DE/RE 引脚(在数据传输时、DE 引脚变为高电平、在数据传输完成后、DE 引脚恢复为低电平状态。 默认情况下、RE 引脚为低电平、当从器件正在发送时、它将变为高电平;在发送完成后、它将恢复为低电平)

在半双工通信中、从器件成功接收数据、但在 Modbus 主器件读取时、从器件发送的数据损坏。

您能否帮助我们了解半双工模式为何无法正常工作?

注意:我们还参考 了 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/854845/iso1412-iso-1412-full-duplex-connected-as-half-duplex 、连接是相同的。

谢谢、

那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    感谢您与我们联系、我们很高兴为您提供帮助!

    感谢您与我们联系、我们很高兴为您提供帮助!

    1) 1)您能否共享系统原理图?
    2) 2)当从器件传输数据时、您能否共享总线 A 和 B、RE_BAR 和 R 的波形、以便让我们更好地了解问题?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    感谢您的快速响应。

    您能否为我们提供一个安全链接来共享原理图、因为我们不想将 IP 公开?  

    此致。

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    我们会将此讨论移至离线状态以获取机密信息。  

    我们有了解决方案后、请更新该帖子。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    由于我们将通过电子邮件讨论专有信息、因此我将关闭此 TT。

    此致、

    Alfred