This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:关于 DW 封装

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1000907/iso7742-about-dw-package

器件型号:ISO7742

您好的支持团队。

我的客户在下面有两个问题。

1、 了解数据表第42页和第43页上的 DW0016A 后、ISO7742DWR 封装尺寸和焊盘图案图是否正确?

2. 了解 DW0016B 仅适用于 ISO7741BDW 是否正确?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San:

    感谢您在 E2E 上发布客户问题。

    ISO774x 系列中的所有器件(所有非 B 后缀和 ISO7741B)器件均采用相同的 DW 封装(即相同的封装轮廓、因此可以使用相同的示例电路板布局和模板设计)。 DW0016B 图与 DW0016A 图相同、只是增加了额外的电路板布局布线和漏电间隙为8.1mm 的 HV 隔离选项的模板设计示例。

    下面重点介绍了数据表第46页中的其他电路板布局示例。

    下面重点介绍了数据表第47页中的附加模板示例。

    简而言之、回答客户的问题

    1. ISO7742DWR 封装和焊盘布局图正确。 您可以使用 DW0016A 或 DW0016B。 DW0016B 显示了8.1mm 间隙/爬电距离的其他示例。
    2. DW0016B 适用于采用 DW 封装的所有器件。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dushmanta-san

    感谢您的及时支持。

    我知道。

    此致、

    千兆