This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:与 ISO1042引脚对引脚不兼容

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1001458/iso1050-not-pin-pin-compatible-with-iso1042

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1042、

尊敬的先生/女士:

 在寻求 ISO1050直接替换(或更进一步的性能升级)时、ISO1042引起了人们的关注。  遗憾 的是,ISO1042 (SOIC-8)与 ISO1050 (SOIC-8)引脚对引脚不兼容:PIN2/3 (RxD/TXD)在这两个器件之间“交换”(SOIC-8封装)。

您能否获得/分享 TI 采用这种方式设计引脚分配(不兼容引脚对引脚)的理由?

非常感谢、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    ISO1042是一款比 ISO1050具有不同焊盘布局的新型器件。

    ISO1042的 TX 和 RX 引脚与 ISO1050不同、没有技术原因。

    此致、

    Alfred