This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:通信合作伙伴上 RS-422收发器 IC 的电源电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, SN65HVD1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1001017/iso1432-power-supply-voltage-of-rs-422-transceiver-ic-on-communication-partner

器件型号:ISO1432
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1792

你好

我正在使用 ISO1432设计 RS-422接口电路。
(向 ISO1432上的 VCC2引脚提供3.3V 电源)

为通信合作伙伴的 RS-422收发器 IC 提供5V 电源。

电源电压与通信伙伴的组件不同、但让我检查一下没有问题。
(它在 ISO1432数据表中描述的 VID (-15V 至+15V)和 VI (-7V 至+12V)范围内、我认为没有问题、但请检查以防万一)

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    RS-422接口是一种差动接口、因此允许将节点与3.3V 和5V 电源相连、而不会出现任何问题。 这两个节点应该能够无任何问题地进行通信。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。

    此外、请确认 ISO1432和的内置失效防护电路的电源电压差没有问题

    通信合作伙伴将使用的 SN65HVD1792的失效防护功能。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    是的、总线引脚和相关电路的额定电压大于5V、而内部失效防护偏置引脚的电压为3.3V 或5V。 因此、这也不应该成为问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    我在下面分享了另一篇 E2E 帖子的链接、其中详细讨论了3.3V 和5V 电源器件之间的 RS-485兼容性。 这也适用于 RS-422。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/93260/rs-485-compatibility-between-3-3v-supply-and-5v-supply-devices


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。

    您的回复和分享信息对我非常有帮助。

    此致、

    网状网络