This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:适用于 J1939 CAN2.0B

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1001158/iso1044-applicable-with-j1939-can2-0b

器件型号:ISO1044

大家好、ISO1044B 是否适用于 J1939 CAN2.0B?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    SAE J1939是一种将 CAN 总线技术用作物理层的高层协议。

    ISO1044是一款符合 CAN 总线物理层标准的隔离式 CAN 器件。  

    因此、JS1939适用于 ISO1044。

    此致、

    Alfred