This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:INA 引脚允许的电流

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1000707/iso7742-q1-the-allowable-current-of-ina-pin

器件型号:ISO7742-Q1

大家好、

您能否提供 INA 引脚的允许电流? 谢谢!

此致、

邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    感谢您的联系。 ISO77xx 的输入引脚具有高阻抗、因此您无法真正强制任何电流进入器件。 即、如果在输入端施加5V 电压、则由于输入阻抗的原因、可进入器件的最大电流为10µA μ A。 强制输入电流更高的唯一方法是增加输入电压、这违反了器件规格。 因此、从技术上讲、器件不接受更高的电流。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao