This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:SN65HVD33和 SN65HVD1792的组合

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, SN65HVD33, SN65HVD1792, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1000536/iso1432-combination-of-sn65hvd33-and-sn65hvd1792

器件型号:ISO1432
主题中讨论的其他器件: SN65HVD33SN65HVD1792THVD1452

你好

现在、我将使用 ISO1432设计 RS-485接口电路。

以下收发器 IC 将用于与之通信的组件。

-收发器1:SN65HVD33

-收发器2:SN65HVD1792

 我想知道收发器 IC 之间的特性差异很小是否会导致任何通信问题。

我认为不会有任何问题、但如果有、请让我检查您公司的知识。

 

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状 SAN:

    感谢您关注 TI RS-485收发器。

    SN65HVD33、SN65HVD1792和 ISO1432都是 RS-485兼容/兼容的收发器、它们将相互通信。 对于较新的设计、我建议查看 THVD1452以实现 SN65HVD33的引脚对引脚升级。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:

    感谢您的支持。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络