This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:VCC1和 VCC2的电源电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1000534/iso1432-supply-voltage-for-vcc1-and-vcc2

器件型号:ISO1432

你好

我正在使用 ISO1432设计 RS-422接口电路和 RS-485接口电路。

关于 ISO1432的电源、我将考虑以下两种情况、但让我确认在这两种情况下、ISO1432的运行都没有问题。

 VCC1 = 5V、VCC2 = 3.3V

VCC1 = 3.3V、VCC2 = 5V

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状 SAN:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    您的任一用例都没有问题。 实际上、只要 ISO1432的 VCC1和 VCC2值处于数据表建议的工作条件内、就可以将其单独设置为任何电压。 数据表的一个片段如下所示。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络