This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:BAT54C 是否可用作整流器?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1000286/sn6501-can-bat54c-be-used-as-rectifier

器件型号:SN6501

各位专家、您好!

我的客户希望使用 SN6501实现小型5V 至5V、1W 隔离式直流/直流。 为了节省空间、他们希望使用 BAT54C 作为第二侧整流器。 您能帮我检查 BAT54C 是否足以满足此应用要求吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的联系。 我假设基于 SN6501的隔离式直流/直流解决方案支持5V @ 200mA 以满足1W 要求。 BAT54C 的绝对最大正向电流额定值为200mA、绝对没有裕度。 因此、BAT54C 可能不是此应用中使用的最佳二极管。

    SN6501的 EVM 使用额定电流为500mA 的二极管、客户可能需要考虑类似的情况。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao