This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7242C:ADUM141E 类似器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/999882/iso7242c-adum141e-similar-part

器件型号:ISO7242C
主题中讨论的其他器件:ISO6741

你(们)好

请帮助查找 ADUM141E (RQ-16)的替换器件,P2P 更好。 谢谢!

e2e.ti.com/.../ADuM140D_5F00_140E_5F00_141D_5F00_141E_5F00_142D_5F00_142E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您与我们联系。

    您能否确认您要查找的封装是 R-16 (窄体)还是 RW-16 (宽体)? ISO6741与 ADuM141E 引脚对引脚兼容、但仅可采用宽体 SOIC 16引脚封装(TI 封装代码-> DW;ADI 封装代码-> RW)。 请告诉我您正在寻找的封装、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar  

    感谢您的支持  

    ADI >ADUM141E1BRZ > R-16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的确认。 抱歉、我们没有采用 R-16封装的数字隔离器。
    谢谢、我将继续并关闭这个 E2E 主题。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar

    谢谢