This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:器件故障模式

Guru**** 2610575 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/999505/iso6720-device-failure-modes

器件型号:ISO6720

大家好、  

我正在寻找一些与 ISO6720的 FMEA 分析/数据表一起使用的其他输入:

在超出 TDDB 且隔离失败的情况下、是否存在器件短路故障或双电容隔离结构完全防止这种情况的情况?  

当器件的电压高于工作电压时、是否有任何其他影响(除了影响绝缘寿命)? 器件功能是否存在任何差异/当检测到电压低于最大值但长时间高于工作电压时、在隔离失败之前运行是否保持正常上升?  

您是否有一个函数可以在应用温度下估算 TDDB、而不是数据表中所示的最坏情况下估算 TDDB?

谢谢、致以诚挚的问候

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您发帖到 E2E! 请阅读下面链接的白皮书和博客文章、了解对这些问题的详细回答:

    《了解隔离器中的故障模式》白皮书(SLYY081A):
    https://www.ti.com/lit/wp/slyy081a/slyy081a.pdf?HQS=asc-int-iso-SCBOCT-contrib-whip-null-wwe&ts=1600962188509

    了解用于安全隔离的隔离器故障模式博客:
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/understanding-isolator-failure-modes-for-safe-isolation

    简而言之、如果充分超出隔离额定值、所有类型的隔离器都可能"短路"、而 TI 的数字隔离器具有高隔离额定值、可为客户的设计提供足够的裕度。 在超出隔离额定值但不会显著增加的情况下、两个隔离电容器中的一个可能保持正常运行、从而保持隔离器的有限运行。

    ISO6720数据表中的 TDDB 图表(图9-8)显示了 ISO6720在跨器件隔离栅施加不同应力电压时的寿命预测数据。 例如、如果连续施加3kV 电压、则隔离栅的工作寿命预计为~3个日历年:



    在上面链接的白皮书中、讨论了故障模式、其中损坏的隔离器可以吸收足够的能量来加热超出其最大温度范围的器件、在这种情况下、隔离栅会降级。 确保不超过 ISO6720数据表第6.8节中的安全限值、即使在故障条件下也是如此、可防止这种性能下降。

    有关安全限值的更多信息、包括缓解示例、请参阅以下博客文章:

    了解并应用数字隔离器的安全限值博客:
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/understand-and-apply-safety-limiting-values-for-digital-isolators


    如有任何疑问、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manuel,这正是我所需要的:)  

    关于 同一主题的另一个问题-我们是否有可以与客户分享的寿命测试数据、这些数据在 TDDB 线以下没有短暂故障? 如果这是您希望我通过电子邮件而非论坛等方式发送的内容、我们将签订 NDA

    BR

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    不用客气! 包括 TDDB 测试在内的与隔离相关的测试的通过标准之一是确保测试完成后隔离栅上的泄漏电流不会增加-通常这是一个小于10-100uA 的值。 由于 TDDB 测试结果通过跨栅泄漏电流测量进行了验证、 因此 TDDB 线路内不会出现"短路"故障。

    有关这方面的更多信息、请参阅上述文档 SLYY081A


    尊敬的、
    Manuel Chavez