This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:A 和 B 电压

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/998790/iso1430-a-and-b-voltages

器件型号:ISO1430

我有一个使用 ISO1430BDWR 485隔离器的设计。
我已经在使用边界扫描来测试芯片、以执行 R、/re、de 和 D 线。
我想在电路板上的连接器处测试 A 和 B 线。 由于控制固件的复杂性、我无法仅发送或接收 RS-485消息。

测试芯片本身已经完成、但现在我要测试 A 和 B 线路离开电路板的连接器。
我能够(通过边界扫描)设置 A 和 B 线(通过设置 TXD 线)。 我想将 TXD 设置为高电平、读取 A 和 B 之间的电压、然后将 TXD 设置为低电平、然后再次测量电压。 我希望电压对于一个读数为正、对于另一个读数为负。 我无法找到该电压应该是多少。

我有3.3V 进入芯片上的 VCC1、3.3V (隔离式)进入 VCC2。 我需要通过提供参考文档或方程式来记录为什么水平是预期值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您与我们联系。

    基于数据表第8.9节。 对于 RL = 60欧姆、VOD_MIN 为1.5V、VOD_TYP 为2.3V。

    共模电压为 Vcc/2。 用于计算总线 A 和 B 电压的公式如下。

    VCC/2 - VOD_TYP/2 <=低电压范围<= Vcc/2 - VOD_MIN/2

    => 0.5V <=低电压范围<= 0.9V

    VCC/2 + VOD_MIN/2 <=高电压范围<= Vcc/2 + VOD_TYP/2

    => 2.4V <=高电压范围<= 2.8V

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路没有 连接 A 和 B 的电阻器。 我将使用8.9表第1行中的开路电压值。  由于我的 Vcc2为3.3VDC、VOD_Typ 是否仍为5?  

    当我使用 DMM 测量输出时、我得到以下结果:

    TXEN = 1
    高(TX)
    接地至 A 1.268.
    接地至 B 0.535
    A 至 B -0.731
    低(TX)
    接地至 A 0.002
    接地至 B 0.73.
    A 至 B 0.728


    鉴于您之前的回答、这些数字没有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    第8.9节规定了条件 Vcc1=3.3V 和 Vcc2=5V、除非另外注明。

    因此、5V 用于 Vcc=5V 空载总线。 如果 Vcc =3.3V、VOD 应为3.3V。

    对于高 TX、预期的 A 至接地电压为3.3V 空载、预期值 B 至接地为0V。

    此外、RS-485是对称总线、引脚 A 和 B 应在空载时从0V 摆动至3.3V。

    根据您的数据、引脚 B 电压仅从0.5V 变为0.73V、并且转换过程与不同

    1.268V 至0.002V 的引脚 A。 在我看来、总线是已加载或短路的。

    您可以分享您的设计原理图吗?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred。  我是否可以通过某种方式将其私下分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们将在传达机密信息时离线讨论。

    我们将在获得解决方案后更新该帖子。

    此致、
    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、  
    正如您指出的那样、我的电路中有一个双向二极管导致了这些电压电平。
    移除二极管后、A 和 B 电压介于0和3.3之间(相对于接地)。  感谢您的帮助和快速回答!