This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:电源电压1.89V~2.25V

Guru**** 2613345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/998587/iso6721-q1-supply-voltage-1-89v-2-25v

器件型号:ISO6721-Q1

大家好、

该器件具有"宽电源电压范围:1.71V 至1.89V 和2.25V 至5.5V"。  

为什么器件不支持电源电压:1.89V 至2.25V? 有什么原因吗?

此致、

Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    器件 ISO6721-Q1的额定电压为1.8V±5%、2.5V±10%、3.3V±10%和5V±10%。 这些器件的额定电压不包括这些电压之外的任何电压。 尽管我们预计在2.25V 至5.5V 范围内不会出现任何问题、但我们相信、对于1.89V 至2.25V 的电压、该器件可能无法在所有测试条件下完全运行。 因此、我们不建议在该区域运行器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao