This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LLS:针对 mipi csi2的隔离

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821LLS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/998541/iso7821lls-isolation-for-mipi-csi2

器件型号:ISO7821LLS

大家好、团队、

     我们正在为具有 mipi csi2的项目寻找隔离方案、我们了解到 ISO7821LLS 的数据速率为125Mbps、但我们至少需要900Mbps 的数据速率。 您能否为此目的建议任何其他 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohanth、

    感谢您与我们联系并对 ISOW7821LLS 感兴趣。
    我们目前没有支持大于150Mbps 数据速率的设备,因此我没有一个设备可以为您提供建议。 很抱歉无法为您提供解决方案。 谢谢、我将继续并关闭此 E2E 威胁。


    此致、
    Koteshwar Rao