This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740-Q1:计算最坏情况下的功耗

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/998391/iso7740-q1-calculating-worst-case-power-draw

器件型号:ISO7740-Q1

大家好、

我正在尝试计算 ISO7740FQ1隔离器 IC 在最坏情况下的功耗。 对于静态直流信号、假设功耗是恒定的、对吧? 此外、假设所有通道(4个输入)均为高电平、总电流消耗是 ICC1的4倍还是仅 ICC1? 具体而言、电源电流–直流信号(Vi = VCC1、F 后缀)、那么最坏情况下的电流是7.8mA 还是31.2mA?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    感谢您发帖到 E2E! 对于直流条件、最坏情况下的电流消耗是隔离器输入处于器件的非失效防护状态。 如您所述、这是指"F"后缀器件的输入信号为高电平时。

    由于电源电流参数 Icc1和 ICC2会量化进入隔离器每侧的总电流、因此无需将其乘以通道或输入信号的数量、这些规格的"最大"值已经代表了最坏情况。 下面是使用您上面共享的表计算 F 后缀器件上 Vcc1 = Vcc2 = 3.3V 和 V_IN =高电平的可能最大功率耗散的示例:

    最大功耗= P_Side1 + P_Side2 =(3.3V x 7.8mA)+(3.3V x 3.6mA)= 37.62mW

    另一个计算示例可在下面链接的 E2E 主题中找到:



    如果输入信号是恒定的、则应按照上述计算方法使用直流信号的电源电流值、但如果信号发生切换或振荡、请使用与频率匹配的交流信号参数。

    如果您有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez