This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:增强型绝缘最大工作电压与认证/规范间的关系

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1161435/iso7741-q1-reinforced-insulation-maximum-working-voltage-vs-certifications-norms

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好!  

我想更好地理解为增强型绝缘选择隔离元件的标准:

如果我们采用 ISO7741-Q1元件、则元件在最大工作电压方面的可承受能力存在很大差异(如果我理解它是 VIOWM 参数):

总体绝缘规格符合 DIN VDE V 0884-11标准、该标准将 VIOWM 的额定值为1500Vrms:

  • 对于汽车市场、如果有低于该额定值的认证(例如 CQC 和 TUV)、我们如何确定该组件是否适用于1000Vrms 连续工作电压?
  • 不同规范的要求有何差异?
  • 这些规范/要求是否也适用于变压器?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的提问。

    为了使器件被视为增强型器件、该器件需要通过符合 VDE 标准的10kV 浪涌隔离电压。  

    • 对于汽车市场、如果有低于该值的认证(例如 CQC 和 TUV)、我们如何确定该组件是否适用于1000Vrms 连续工作电压?
      • 这取决于您的终端设备标准要求。 您的终端设备标准可能具有不同的增强型隔离定义、您必须检查您的标准以确定 ISO7741是否满足您的标准要求。  
    • 不同规范的要求有何差异?
      • 我认为,上文已经谈到了这一点
    • 这些规范/要求是否也适用于变压器?  
      • 是的、因此变压器必须相应地满足您的终端设备标准

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、  

    • 当我提到正常情况之间的差异时、我指的是 CQC 和 VDE 认证、例如、一种将增强型绝缘等级评定为永久700Vrms、另一种评定为1500Vrms。 有什么不同呢? CQC 认证是否比 VDE 认证更严重?
    • 根据最终标准要求、您是否提到了哪些汽车标准将适用于我们的产品? 我们正在开发适用于高电压电池的电池管理系统。 我不清楚、因为此组件、例如汽车级、VDE 似乎是隔离器认证标准、 但是、客户通常仅指 IEC 60664标准、并且没有测试我可以在 VDE (例如 IEC 60664)之间建立关联、以证明增强型绝缘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    • CQC 标准是 GB 4943.1、这是设备级标准、而 VDE 标准是组件级标准。 在组件标准中、没有系统或设备级别限制。 例如、GB4943.1等设备标准根据海拔高达5000m、污染等级、 模塑化合物 CTI 等对设备进行了评分 这些限制不适用 、或者这些值对于组件标准是不同的。 因此、工作电压可能会有很大的差异。  
    • 为了正确地为您的应用选择合适的器件、您需要知道您需要遵守哪些标准以及系统需要哪些额定值。 例如、如果您需要符合 IEC 60664-1并需要1000Vrms 增强型工作电压、 然后、您可以使用爬电距离为14.5mm 的 DWW 封装、也可以使用具有8mm 爬电封装的 DW 封装、但您需要对电路板进行灌电以使污染等级为1。  

    我希望这是清楚的。

    谢谢、
    Saleem Marwat