This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:能否将 ISO7762直接替换为 ISO7762-Q1?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762, ISO7762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/997069/iso7762-q1-can-i-replace-iso7762-directly-with-iso7762-q1

器件型号:ISO7762-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7762
你好! 

我们在项目中使用 ISO7762、并在 ISO7762-Q1需要时评估其替代产品。
与我们在文件中评估的结果相比,我们发现差异
只是微小的差异,显然不会影响其运作。
因此、我们希望确认它们在不超过 ISO7762限制的应用中彼此确实兼容。

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、埃文德罗、

    感谢您的联系。

    ISO7762和 ISO7762-Q1使用完全相同的裸片、不同之处在于它们经过的测试和认证。 两个器件之间虽然存在微小的数据表规格差异、但其原因在于符合 AEC-Q100要求的 Q1器件需要具有更低的 DPPM 水平和更高的裕度。

    因此、ISO7762始终可以替换为 ISO7762-Q1、而不会出现任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复!