This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:ISO7763DW 有可能将其纳入增强型产品系列

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/996718/iso7763-iso7763dw-possibility-of-making-it-under-enhanced-product-portfolio

器件型号:ISO7763

大家好、

我们计划 在项目中使用 ISO7763DW。 我们的是一款航天产品。 因此、我们想了解 是否有任何计划将 ISO7763DW 作为 EP 器件、以便在不出现任何淘汰问题的情况下提供该器件。

谢谢

C.Pradeep

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您发帖到 E2E! 由于我们不会在 E2E 上发布有关未来器件的信息、因此请联系您的 TI 代表以解决此问题。 我已确认 TI 没有计划淘汰 ISO7763。


    尊敬的、
    Manuel Chavez