This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:输出线路隔离

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISO7840, ISO7740, ISO6740, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/996666/isow7840-isolation-betwen-output-lines

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件: ISO7840、 ISO7740、 ISO6740、 ISO7741

您好!

我想使用 isow7840数字隔离 器通过 FPGA 进行驱动、FPGA 是浸没在水中的四个水听器的同步线路。 水听器由外部直流/直流转换器供电、因此我不使用来自芯片的隔离式直流/直流电源。 如果水听器中有水进入、其线路可能会短接地、但我们的系统可以关闭每个水听器。 iso7840可确保短路不会传播到 FPGA、但其他工作 输出线路会发生什么情况? 它们是否也可以短接至地? 谢谢你。 此致、Emanuele Giacomozzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuele、

    感谢您与我们联系并关注隔离器。

    ISOW7840是一款具有集成式直流/直流转换器的数字隔离器、但如果您仅在寻找数字隔离器、因为您已经有隔离式直流/直流转换器、那么您还可以查看 ISO7740和 ISO6740。

    当输出线路短接至 GND 时,将有一个高电流从输出引脚流向 GND (>100mA)。 这可能会损坏输出电路、并且这种损坏也可能扩展到同一输出芯片上的电路其余部分。 如果流入器件的总电流被限制在安全限值(环境温度为25C 时< 200mA)、那么预计器件损坏将只被限制在输出芯片上。 但是、如果不保持这些限值、那么器件的过热会导致输入芯片的结温超过其最大值150°C。 如果发生这种情况、则输入芯片可能会因违反热规格而损坏。

    总之、请将流入器件的最大电流限制为小于"安全限值"一节中规定的电流(ISO7741数据表中为7.8)。 当电流被限制在这样的水平时、损坏将只被限制在输出电路上并且输入电路保持不变。 请参阅以下文章、了解这方面的一些其他信息、谢谢。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/understand-and-apply-safety-limiting-values-for-digital-isolators


    此致、
    Koteshwar Rao