This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:低电平输出电流限制

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/996552/iso7721-low-level-output-current-limitation

器件型号:ISO7721

大家好、团队、

您能否告诉我、在 VCCO = 5V 时、ISO7721输出可以在低电平下吸收多少电流?

我承认 TI 只保证 IOL <4mA、但我想知道可以发挥作用的电位值。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    ISO7721在内部未实施任何拉电流或灌电流限制、因此可根据外部负载条件提供拉电流或灌电流。 由于数据表仅在 VCC = 5V 时保证±4mA、因此需要采取足够的措施来限制流入或流出隔离器输出的电流、以确保电流不超过数据表额定值。

    当 ISO7721输出连接到 CMOS 或 TTL 数字输入时、我们预计拉电流/灌电流将可以忽略不计。 因此、此类用例不需要外部限流电阻器。 当 ISO7721输出连接到 CMOS 或 TTL 以外的其他类型的输入时、您必须使用外部电流限制电阻器来限制流入或流出 ISO7721输出的电流。

    请注意、内部拉电阻器或灌电阻器将为~50Ω Ω。 在设计外部电流限制时、请考虑此值。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao