This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:当电源为<1.54V-持续多长时间时、输出不确定?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/995607/iso7041-undetermined-output-when-supply-is-1-54v--for-how-long

器件型号:ISO7041

您好!

我的客户提出的问题-

我们已开始在一些较新的设计上测试 ISO7041,主要是因为它的电源电流较低。  通常我们使用 ADI 部件。

 

AD 器件的一个问题是、当输出侧的电源电压升高时、它们有时会出现毛刺脉冲(通常低于2V 左右)。

 

我在 ISO7041的数据表中看到、当输出电源<1.54V 时、输出未定、TPU (从 UVLO 到有效输出数据的时间)为1-5ms。  这是否意味着在电源电压>1.54V 后1-5ms 内输出不确定?  或者,这是否意味着输出在1.54V 之后被定义为高电平(对于非“F”版本),然后在1-5ms 之后进入正确的状态(基于输入侧)?

 

基本上我想知道的是:如果我们使用此 TI 器件,我可以移除用于过滤 AD 干扰的电路,还是应该将其留在里面?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您提出并分享详细的客户问题。 请查看我在下面的输入、谢谢。

    [引用 userid="379301" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/995607/iso7041-undetermined-output-when-supply-is-1-54v--for-how-long ]ISO7041的数据表中显示、当输出电源<1.54V 且 TPU (从 UVLO 到有效输出数据的时间)为1-5ms 时、输出不确定。  这是否意味着在电源电压>1.54V 后1-5ms 内输出不确定?  或者,这是否意味着输出在1.54V 之后被定义为高电平(对于非“F”版本),然后在1-5ms 之后进入正确的状态(基于输入端)?[/引述]

    当 VCC 小于1.54V 时、该器件的性能与未上电状态相同。 如果 VCC 接近0V、则输出显然将为0V、但如果输入是非零且小于1.54V、则器件的某些部分仍将通电、并等待出现有效电源。 因此、当 VCC 不为零但仍小于1.54V 时、可以在输出端看到中间电压。
    一旦 VCC 上升且电压处于 UVLO 范围(1.54V 至1.71V)、器件将完全加电。 从 VCC 达到 UVLO 电压的点开始、假设 ENx 为低电平、输出在输入之后开始最多需要5ms 的时间。 在这5ms 内、器件仍没有完全通电、因此输出仍将保持与器件未通电时相同的状态、即未确定。

    [引用 userid="379301" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/995607/iso7041-undetermined-output-when-supply-is-1-54v--for-how-long ]基本而言,我想知道的是:如果使用此 TI 器件,我可以移除用于过滤 AD 干扰的电路,还是应该将其保留在其中?

    您能否分享一下您添加了什么滤波器电路来滤除干扰、以便我可以评论 ISO7041是否需要这样做? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    请务必帮助我们解决滤波器电路问题、以便我可以评论 ISO7041是否需要滤波器电路、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我得到的反馈是-

    我们通常通过在电路板上放置 UVLO 芯片来过滤毛刺脉冲,该芯片在电源达到大约0.8V 时定义了毛刺脉冲的状态。  然后在电源“正常”后,它会继续保持一切关闭几毫秒。

     

    为了澄清 ISO7041上的加电序列:

    低于1.54V 时、输出可以是0–VCC 范围内的任何值。

    高于1.54V、但在5ms 之前、输出可以是0–VCC 范围内的任何值(即使 VCC 已经为5V)。

    -1.54V 以上、5ms 后、正常运行。

     

    我们通常设置逻辑信号、以便在加电时与隔离器的默认状态相匹配。  这样、隔离器上电到隔离器上电的无缝转换应该会获取进入隔离器的逻辑信号的上电状态。  如果 ISO7041在达到1.54V 时立即进入默认状态,这将是我们的理想选择,我们可以删除外部 UVLO。  或者,即使隔离器的 VCC 电源瞬时打开,我们仍需要等待长达5ms,才能确信输出处于默认状态(无论是基于输入还是隔离器默认状态),您所说的是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您分享更多客户意见和说明。

    [引用 userid="379301" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/995607/iso7041-undetermined-output-when-supply-is-1-54v--for-how-long/3680284 #3680284"]–低于1.54V 时,输出可以是0–VCC 范围内的任何值。

    没错。 由于 VCC 本身在这里小于1.54V、因此输出将小于1.54V。

    [引用 userid="379301" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/995607/iso7041-undetermined-output-when-supply-is-1-54v--for-how-long/3680284 #3680284"]–高于1.54V、但在5ms 之前、输出可以是0–VCC 范围内的任何值(即使 VCC 已经是5V)。

    高于1.54V 时、内部电路的功率相当高、因此我们不会期望中间电压。 输出将为高阻态或在该5ms 时间内开始跟随输入。

    [引用 userid="379301" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/995607/iso7041-undetermined-output-when-supply-is-1-54v--for-how-long/3680284 #3680284"]-1.54V 以上、5ms 后正常运行。

    这是准确的。

    [引用 userid="379301" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/995607/iso7041-undetermined-output-when-supply-is-1-54v--for-how-long/3680284 #3680284)]如果 ISO7041在达到1.54V 时立即进入默认状态,这将是我们的理想选择,我们可以删除外部 UVLO。  或者,即使隔离器的 VCC 电源瞬时打开,我们仍需要等待长达5ms,才能确信输出处于默认状态(无论是基于输入还是隔离器默认状态),您所说的是什么意思?[/引述]

    ISO7041在上电后不会进入默认状态、它在5ms 内加电后直接跟随输入。 是的、您需要等待5ms 时间、因为这是最坏情况下的加电时间。

    由于您已经将输入连接到默认值、并且您对毛刺脉冲的担心是在加电期间、我可以放心地说、如果输入电源斜升时间不是太慢、我们在5ms 加电时间内不会在输出上产生任何毛刺脉冲。 即、斜坡时间小于10ms。 在加电期间、我们希望输出处于高阻态或跟随输入。
    如果这符合您的要求、则您可以选择不使用 UVLO 电路。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao