This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:IEC 61000-4-6

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/995639/iso1211-iec-61000-4-6

器件型号:ISO1211

大家好、整个团队。

一位客户考虑在 可编程逻辑控制器的数字输入模块中使用我们的 ISO1211器件。

正如客户所说、对于这种终端应用、必须进行 IEC 61000-4-6合规性测试。

在 TI.com 上、我们可以找到 符合 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和 IEC 61000-4-5标准的测试结果。

但没有  关于 IEC 61000-4-6 合规性的信息。

因此、我有两个相关问题 :

1.我们是否对   ISO1211执行了 IEC 61000-4-6合规性测试? 我们是否可以提供任何材料以防止我们这样做?

2.我们能否为成功通过这些测试提供任何设计建议?  

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    感谢您的联系、请参阅下面我的输入。

    [引用 userid="421586" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/995639/iso1211-iec-61000-4-6 ]1. 我们是否对   ISO1211执行了 IEC 61000-4-6合规性测试? 我们是否可以提供任何材料以防我们这样做?[/引述]

    否、我们尚未对 ISO1211进行任何 IEC 61000-4-6 (抗传导干扰、CI)合规性测试。 您能否确认客户是否打算对数字场输入执行与本地 GND 相关的 CI 测试? 还是对整个单元的电源进行测试?
    我是否可以知道客户打算达到什么 CI 级别?

    [引用 userid="421586" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/995639/iso1211-iec-61000-4-6 ]2. 我们能否为成功通过这些测试提供任何设计建议?  [/报价]

    由于我们没有这些数据、我不确定器件是否会直接满足客户要求。 如果不是、则提高数字输入抗扰度的最常用方法是添加合适的 TVS 二极管或滤波电容器、或同时添加这两种电容器。

    请告诉我所要求的意见、以便能够进一步评论、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao。

    是的、我们打算对 PLC 模块的数字场输入执行与本地 GND 相关的 CI 测试。

         fre­quency 级别为3 (Inter­na­tional stan­dard EN 61000–4-6:2014定义 fol­low­ing immu­nity lev­els μ A、范围 为150kHz-80MHz​。 测试 lev­els 以 RMS val­ues 10V、140dBuv 表示。 绩效标准 A.

    我认为“添加适当的 TVS 二极管”不是一个好主意。 我尝试使用低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    感谢您确认测试条件和测试级别要求。 是的、如果您的输入信号频率较低、那么低通滤波器应该会有所帮助。 请测试器件并告知我们结果。

    我将此帖子标记为已关闭、但您可以在获得一些测试结果后对此帖子作出响应。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao