This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050通信问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/995360/iso1050-iso1050-communication-questions

器件型号:ISO1050

您好,

我们的客户遇到了有关 ISO1050通信的问题。

他发送了标准帧:0x03 0x51后面有8个字节的数据、但他无法接收数据。  

当他发送扩展器帧时: 0x18 0x10 0xFA ox01 0x00 0x00 0x00后面有8个字节的数据。

他可以成功接收数据。

他问如何接收标准帧?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您发帖到 E2E! 这是一种常见的行为、可能是由于系统级不匹配造成的。 请让我们的客户在同一示波器屏幕上提供 ISO1050的 CANH/CANL 线路以及 TX 和 RX 线路的示波器波形。 标准帧通信和扩展器帧通信期间这些波形的图像将帮助我们了解器件级是否存在任何差异。

    是否测试了其他 ISO1050器件?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    请确保 CAN 控制器与此系统兼容。 这种行为似乎来自通信模式本身、而不是来自 ISO1050。


    谢谢、
    Manuel Chavez