This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:ISO7741-Q1

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/995929/iso7741-q1-iso7741-q1

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741

Hallo TI 团队、

对于内部 EMC 分析、我需要 ISO774的工作频率。

很遗憾、我在数据表或他们的网站上找不到任何相关信息。

请帮帮我。

此致

亚历山大·鲁克波尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我假设您参考的是 ISO7741中用于调制输入信号的载波频率、然后再通过隔离栅进行传输。 该频率为~450MHz。
    如果您对此有任何担忧、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao