This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:ISO7820FDWR 的使用

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002, PMP21561, PMP21999

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/995139/tidm-02002-usage-of-iso7820fdwr

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件: PMP21561PMP21999

你好  

我对 TIDM-02002参考设计有疑问。

该接口中为次级侧 SiC 驱动器使用了来自 PWM 信号的 IC、器件型号为 ISO7820FDWR。  
我想知道为何使用此隔离级、而 SiC 驱动  器已在 PMP21561安全隔离式次级 SiC MOSFET 驱动器参考设计中使用 UCC21530QDWKRQ1隔离信号。
此阶段是强制性的吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴伐利、

    正确、两个隔离器都已增强、您只需要一个隔离器。 如果您看一下 PMP21999、您会发现它不再具有 PMP21561中所示的隔离功能、这是该板的更新版本、请将其用作参考。

    https://www.ti.com/tool/PMP21999 

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody 的帮助。