This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124-输出电源-VS2

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/995503/iso124--output-supply--vs2

器件型号:ISO124

我们是否可以将单极电源用于 ISO124的第二级-电源电压 VS2可以+5V 并且-VS2可以接地?

数据表中没有提到这一点。 所有示例都显示了应用于+VS2和-VS2的+/-15V 电压。

是否有人可以澄清这一点、并且此配置中是否存在任何与性能相关的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    ISO124需要两端的双极电源才能正常工作、因此遗憾的是、您无法仅将-VS2接地。  在隔离放大器的低侧、您至少需要+/-5V 电压。