This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:最低 RSENSE 要求

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/995068/iso1212-minimum-rsense-requirement

器件型号:ISO1212

您好!

我 正在考虑将 ISO1212用于不需要 IEC61131合规性的隔离式电压检测应用。 是否有最低 RSENSE 要求(即、我能否使 RSENSE 电阻器值任意大并将 ISO1212输入电流降至任意小的值)?

谢谢!

此致、

洪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您与我们联系并对 ISO1212感兴趣。

    我相信您想知道器件正常运行所允许的最小 ISENSE 值(从而最大 RSENSE)。 ISENSE 具有最小值和最大值、分别为2.2mA 和7.3mA。 这对应于 RSENSE 的200Ω 值和最小值为562Ω Ω 和 Ω。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    是抱歉、我指的是最小 ISENSE。 谢谢您的回复、这正是我所期待的。

    一个澄清-在整个电压/温度范围内、200R 和562R 值是标称值还是最小值/最大值? 我想需要什么电阻器容差。

    谢谢你。

    此致、

    洪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的确认。
    关于电阻器容差、允许电阻因电阻器容差而超过这些值的变化。 请选择1%的电阻器以获得最佳结果。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao