This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:如果仅使用2个通道中的1个、则功耗为

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/995078/iso1212-power-consumption-if-using-only-1-of-2-channels

器件型号:ISO1212

您好!

如果我只使用 ISO1212器件的通道1、如何连接未使用的引脚会影响静态 电流消耗吗?

是否最好保持所有通道2引脚(5、9、10、11、12)未连接?

谢谢!

此致、

洪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    请注意、ISO121x 数据表第6.9节中指定的静态电流 ICC1不是正常工作电流、这是针对侧2上所有引脚未连接或未施加输入信号(即、IN 上的电压为0V)的情况的电流。 在 IN 上施加信号并切换至高达4Mbps 时、ICC1将略有增加。

    希望这能解答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar、感谢您的澄清。