This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050可以替代 ADM3053?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1044, ISO1042, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/994751/iso1050-iso1050-can-replace-adm3053

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1044ISO1042ISOW7741

大家好、

ISO1050可以替代 ADM3053、还是有更好的建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您深入了解并关注 TI 器件。

    ISO1050是我们较早的一代隔离式 CAN 收发器、我们现在拥有较新的隔离式 CAN 收发器 ISO1042 (增强型隔离)和 ISO1044 (基础型隔离)、它们可提供比 ISO1050更出色的性能。

    上述所有器件均为隔离式 CAN 收发器、不集成 ADM3053等直流/直流转换器。 或者、您可以考虑以下解决方案之一、谢谢。

    1. 基于 ISO1042/ISO1044 + SN6505的电源解决方案
    2. ISOW7741 (集成直流/直流)+ TCAN1042


    此致、
    Koteshwar Rao