This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:ISO1430

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1430, ISO1450, ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/993147/iso1430-iso1430

器件型号:ISO1430
主题中讨论的其他器件: ISO1450ISO1432

我计划在新的 CPU 板中使用 ISO1430、但我不知道、您能帮我吗?

ISO1430是否是 ISO1450的子集?

我是否可以使用这两个组件在电路板中提供布局?

谢谢你。

此致。

Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您与我们联系!


    ISO1430和 ISO1450之间的主要区别在于最大数据速率。 ISO1450最大数据速率为50Mbps、ISO1430为12Mbps。
    由于 ISO1450支持比 ISO1430更高的数据速率、因此其上升/下降时间更快、传播延迟更短、如数据表的第8.13和8.14节所示。 您应选择符合系统设置时间、保持时间和延迟时间要求的器件。

    此外、ISO1450的最大功耗比 ISO1430高、可支持更高的数据速率、如数据表的第8.5节所示。 如果您的设计需要低功耗、ISO1430将是您的首选。

    ISO1430和 ISO1450为引脚2。 您可以对这两个器件使用相同的布局。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alfred。

    问题:为什么 TI 没有发布与芯片 ISO41430 (半双工)和1432 (全双工)引脚兼容的芯片 ISO41430?

    这可能是为两个组件提供一个布局的良好设置。

    它们 由 Mouser 提供 、具有不同的延迟时间、因此选择一个芯片相对于另一个芯片是一个问题。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    很遗憾、您在获取 ISO1430器件时遇到困难。

    ISO1430的引脚 A 和 B 用作 输入和输出。

    ISO1432的引脚 A 和 B 用作输入。

    尽管它们具有相同的引脚名称、但功能不同。

    您不能在不更改 要连接的布局的情况下将 ISO1430替换为 ISO1432

    引脚 Y 连接到引脚 A,引脚 Z 连接到引脚 B  

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的协作。

    我尝试解决此问题、使 ISO1430和1432的布局处于此模式:

    当我放置 ISO1430时、我需要关闭 JP22 (引脚 A = D+、引脚 B = D-)

    当我放置 ISO 1432时、我需要关闭 JP23、使其具有相同的 D+和 D-、引脚 Y 连接到 Pina、引脚 Z 连接到引脚 B。

    我希望这个解决方案可以!

    非常感谢您的意见。

    再见。

    Paolo。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo:

    感谢您分享您的原理图。

    我看不到您的方法有任何问题;ISO1432应该像 ISO1430一样在两个跳线关闭的情况下工作。

    此致、

    Dushmantha