This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:ISO1450输入参数和失效防护保护应用问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/993901/iso1450-iso1450-input-parameter-and-failsafe-protection-application-issue

器件型号:ISO1450
主题中讨论的其他器件:ISO1410、

大家好、

我的客户使用此部件时有一些问题需要您的帮助,请参阅我的评论,如下所示;

1.输入侧 D 和 R 电阻器:如果他们要连接至少32个设置设备,他是否仍然在输入引脚中添加了电阻器,或者仅 IC 内部电阻就足够了?  

(图1的 RF1和 Rf2链接必须具有多少值?)

2.失效防护保护:如果有多个器件连接此功能,则总线侧器件需要在 VCC 至 A 和 GND 至 B 上添加此电阻器? 或者每个器件都必须添加该电阻器?

 3.失效防护保护:为什么数据表中说 ISO1410没有添加电阻器,但 EVM 上仍然有电阻器。  

https://www.ti.com/lit/an/slla453/slla453.pdf?ts=1618468234257&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FISO1450%253FkeyMatch%253DISO1450%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的联系。 请查看我在下面的输入、谢谢。

    1. 电阻器 RF1和 RF2以及 CF1和 CF2可过滤组件、以滤除 MCU 和 RS-485收发器之间数据通道上的任何噪声。 这些仅作为选项提供、以便客户在期望 MCU 输出引脚或系统中存在大量噪声时可以使用它们。 这不是强制性要求。 因此、您可以要求客户将封装保留在其第一个评估 PCB 中作为备份。 根据其测试结果、如果一切正常、则无需在最终 PCB 中使用这些滤波器组件。
    2. A 上的上拉电阻器和 B 上的下拉电阻器是失效防护偏置电阻器、可确保总线不会进入三态、并且在没有人驱动总线时始终显示有效状态。 这些电阻器也是可选的、因为目前最常见的 RS-485隔离器具有内部失效防护偏置电阻器、ISO1450也是如此。 如果客户完全想使用这些外部偏置电阻器、那么他们应该在整个 RS-485总线上只使用一个上拉和一个下拉电阻器、如下所示。 有关更多详细信息、请参阅以下文章。
      1. www.ti.com/lit/slyt324
    3. 如上所述、ISO1410或 ISO1450不需要外部失效防护偏置电阻器。 如果 EVM 连接到不具有内部失效防护偏置电阻器的旧器件、则 EVM 上的电阻器可以对该器件进行偏置、则 EVM 具有相应的配置。 这只是针对旧器件在 EVM 上提供的便利设置。


    此致、
    Koteshwar Rao