This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:ISO1042-Q1 CAN 通信波形问题???

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/993585/iso1042-q1-iso1042-q1-can-communication-waveform-issue

器件型号:ISO1042-Q1

尊敬的 TI:

我使用的是 ISO1042-Q1。

顺便说一下、检查以下波形(图1)。

为什么最后一个波形电平出现在高电平?

(微控制器使用的是 STM8AF5286。)

不过,我想知道详细的原因。
请给我一个明确的答案。

我寻找的结果…

(1)我认为,由於 CAN-FD 的差异…

(2) 即使在实际使用时、也不会出现运行问题。

[图#1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HYoung Rae Ryu、您好!

    感谢您与我们联系!

    这是 CAN 总线所在的 CAN 网络的正常行为

    由所有节点在数据包末尾驱动确认(ACK)。

    有关 更多详细信息、请查看此应用报告问题14。

    此外、这 篇 e2e 文章 深入讨论了如何解决节点过多的问题。

    此致、

    Alfred