This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7844:隔离器和光耦合器之间的最佳选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7844, ISO1211, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/992426/isow7844-the-best-selection-between-isolator-and-optocoupler

器件型号:ISOW7844
主题中讨论的其他器件: ISO1211ISO7741

大家好、

我想知道 在隔离 器和光耦合 器之间使用的正确选择、在这种情况下、微控制器需要通过长电缆接收并由开关激活的 PTT 控制信号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您与我们联系并对 ISOW7844感兴趣。
    您是要问数字隔离器是否更适合用于隔离 PTT 控制信号的应用、还是光耦合器更好?

    我不熟悉 PTT 控制信号、您能否分享更多详细信息以便更好地进行评论?
    该信号的高/低电压电平是多少?电缆的长度是多少?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    PTT 表示一键通、该信号由微控制 器接收、以识别外设或远程设备需要建立通信。 信号是离散的 、有两种状态、H/L、其中外设有一个机电开关可选择任何状态。 微控制器和远程设备之间的电缆长度可达2米。

    参考方框图如下:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您分享与 PTT 和您的应用相关的详细信息、这有助于我更好地了解要求。 我是否可以知道 PTT 信号的预期 H/L 电压电平是多少? 如果这将类似于3.3V 或5V 电压下的 TTL/CMOS 逻辑电平、则可以使用任何数字隔离器来隔离 PTT 信号并将其连接到 MCU。

    此类输入在标准工业术语中称为现场数字输入或 DI 通道、这些信号可以是24V (如 IEC 61131-2中定义)、36V、110VAC、230VAC 或任何其他电压。 我们有一款专用器件 ISO1211、可轻松隔离此类信号。 该器件 ISO1211也不需要现场侧的任何电源、并由输入控制信号本身进行自供电。 ISO1211符合 IEC 61131-2标准、此外还可支持更高的电压。

    请查看 ISO1211数据表和以下技术文章、了解有关如何在应用中使用器件的更多信息。 我还提供了一个指向计算器的链接、可帮助您选择电阻器值以选择所需的输入阈值。
    如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISO1211

    如何设计用于±48V、110V 和240V 直流和交流检测的隔离式比较器

    用于9V 至300V 直流和交流电压检测的 ISO121x 阈值计算器


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    电平是不关心的、但高电平可能为+5VDC、低电平状态可能为0VDC。 我想知道 MCU 是否由低电压激活、而隔离器通过闭合开关触点来接收来自远程单元的信号、在这里它闭合环路或  运行电缆上的0VDC 回路。 换言之、如果激活为低电平、隔离器的输出是否能够保证长电缆上的电压为0VDC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您分享更多输入。
    我不确定我是否理解您在说"如果 MCU 由低电压激活"时所说的含义。

    请允许我分享有关数字隔离器工作原理的更多详细信息、这些信息可能会解答您的问题。 所有 TI 数字隔离器都具有 TTL/CMOS 逻辑 I/O、这些 I/O 与您在 MCU 上通常看到的 I/O (通常称为 GPIO)相同。 MCU 发送或接收的所有数字信号也可以完全相同的方式进行发送或接收。 在大多数情况下、MCU 和数字隔离器的逻辑 I/O 阈值几乎相同。 因此、数字隔离器是能够隔离数字信号的真正数字器件。

    如果长电缆在打开或关闭开关时在数字隔离器的输入端产生0V/5V 电压电平、而不管电缆长度如何、则数字隔离器将接受该电压作为有效信号、并相应地提供隔离式输出。 这是隔离器的基本功能、因此预计会在100%的时间内实现相同的效果。 请参阅 ISO7741数据表中的功能表以了解器件功能。

    所有数字隔离器 CMOS 输入的输入阈值都是其电源电压的固定功能、而 ISO1211旨在允许通过外部电阻器调节阈值。 这款支持 ISO1211的器件接受大于5V 的电压、并且采用适当的设计、也可以接受高达300V 的电压。

    请告诉我这是否能回答您的问题、或者上述任何陈述是否不清楚。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    很抱歉耽误你的时间。

    抱歉、如果我的表达  式"MCU 由低电压激活"引起混淆、则 MCU 输入会接收低电平电压以建立通信。

    我的设计需要一个由远程站生成的控制信号,但该信号通过 长电缆和数字隔离器间接连接到 MCU 输入。 我很担心 、因为 长电缆可能会在远程站和数字隔离  器之间产生不同的电势、或者会产生接地引起的干扰。 现在、我可以放心 地知道 隔离器具有 CMOS 输入。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您的确认! 请告诉我们、我们是否可以通过回复或单击此窗口右上角的红色或黄色按钮来提供其他支持。

    度过美好的一周!


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我单击 了绿色按钮"这解决了我的问题"。

    此致、

    塞缪尔