This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:脉冲上的延迟输入/输出

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/993369/iso7021-latency-in-out-on-impulsion

器件型号:ISO7021

您好,

当 ISO 在输入端获得需要立即获取的极低频率信号时、需要了解器件行为。 如果输入稳定超过100ms 并且在输入上施加脉冲、那么该信息会立即提供给输出、还是会由于激活 BF 模式而导致刷新率而延迟输出?

根据 DS、DR 最大值为4Mbps、而 FR 最大值为10Kps。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves、您好!

    输入和输出之间的传播延迟将如数据表中所述、典型值为140ns。 无论刷新率是多少、应用脉冲时也是如此。 每次在输入端发生转换时、都会根据数据表传播延迟规格将其传播到输出端。

    刷新率仅在器件电源或任何其他异常故障条件下才会产生变化、因为某些原因、输入和输出不匹配、输入数据也不会改变。 要修复此不匹配问题并使输出与输入匹配、可能需要大约100µs μ s 的时间。 否则、即使存在不匹配情况、并且如果输入数据发生变化、输出也将立即响应输入信号。

    对于大多数运行条件、您可以忽略刷新率并参考其他时序规格。 仅当器件在加电或 CMTI 事件> 100kV/μ s 后等 µs 条件下强制进入输入和输出不匹配模式时、刷新率才决定该不匹配的修复速度。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao