This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:器件型号中的后缀#39;A#39的方法是什么?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7741-Q1, ISOW7841A-Q1, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/993316/isow7841a-q1-what-is-the-means-of-suffix-a-in-part-number

器件型号:ISOW7841A-Q1
主题中讨论的其他器件:ISOW7841ISO7741-Q1ISO7741

各位专家、您好!

您能告诉我后缀"A"的含义是什么? 功能安全? 如果是、这是否意味着电气性能或功能有任何差异?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    器件型号中的字母"A"并不表示任何特定的含义、添加此字母是为了区分工业级和汽车级器件。

    我们以 ISO7741为例、ISO7741和 ISO7741-Q1器件是完全相同的器件、因此器件型号也相同。 附加后缀 Q1表示器件已通过额外的汽车特定资质认证。 在相同的线路上、ISOW7841和 ISOW7841A-Q1并非完全相同的器件、而 ISOW7841A-Q1在内部对保护进行了微小的改进、而这些改进不会替代任何电气规格。

    出于所有实用目的、您可以考虑从数据表的角度来看 ISOW7841和 ISOW7841A-Q1是相同的。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao