This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741E-Q1:增强型绝缘

Guru**** 2970040 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7741E-Q1, ISO7741-Q1, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/990708/iso7741e-q1-reinforced-insulation

器件型号:ISO7741E-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741、 ISO7741-Q1、 ISO7841

尊敬的专家:

ISO7741的增强型绝缘额定电压最高可达800V。 内部器件参数允许最大工作电压为2121V DC、这足以实现1000V DC 的增强型额定值。 因此、我想增强型额定值降低的原因是 IC 体上的爬电距离不足。 是否有能够实现高达1000V 直流增强型绝缘的变体?

或者、是否有适合此用例的其他数字绝缘体(在搜索增强型绝缘体时找不到任何数字绝缘体)?

使用 ISO7741获得1000V 直流增强型绝缘的唯一方法是根据 IEC 60664-3采用2类涂层。 是这样吗?


此致

Bernhard Baier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    感谢您的参与和对 ISO7741E-Q1的关注。

    请注意、认证机构对隔离器进行增强型隔离给定电压认证的标准各不相同、因此、了解您的终端设备需要认证的标准非常重要。

    VDE 0884-11通过认证隔离器是否支持增强型隔离的标准是10kV 的最小浪涌能力(根据 IEC 62368-1进行测试)。 ISO7741满足12.8kV 浪涌要求(VIOSM 为8kV、考虑60%裕度)、还支持2121Vpk 的最大重复峰值隔离电压(VIORM)或1500Vrms 的最大工作隔离电压(VIOWM)。 这些是符合 VDE 标准的增强型隔离额定值。

    ISO7741E-Q1是一款特殊器件、支持环境温度范围为-40°C 至150°C 的 AEC-Q100 0级。 ISO7741-Q1具有 AEC-Q100 1级器件、温度范围为-40°C 至125°C、而 ISO7741是一款工业级器件。
    如果您正在寻找较高爬电距离的器件、那么我们提供的 ISO7841采用 DWW 封装、支持14.5mm 爬电距离。

    请告诉我、以上哪一项符合您的要求、并告诉我们您的终端设备要求需要哪些认证、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    您能为我们提供我之前的回复中所要求的信息吗? 如果我之前的回答已经解决了您的问题、请告诉我、以便我可以继续并关闭此主题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我是 Bernhard 的同事、在这个项目中与他一起工作。 Bernhard 目前正在度假。

    在我们的电池管理应用中、我们只需满足 IEC 60664-1的绝缘要求。 因此、我们的要求是 1000Vdc 和污染等级2的增强型绝缘、 这需要 10mm 的外部爬电距离。 由于我们需要具有时基故障率的器件、ISO7741是采用 DW 封装的首选组件。 为了实现 ISO7741、我们 正在考虑 根据 IEC 60664-3将污染等级降低至1。 因此、所需的爬电距离 减小 到了 DW 封装提供的6、4mm。  就温度范围而言、数字隔离器必须在-40°C 至85°C 的温度范围内运行

    请告诉我您对我们的考虑因素有何看法。

    此致、

    Matthias Schmid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您分享有关您的应用要求的更多信息。

    您提到的通过灌装器件将污染等级降低到1的方法应该是可以的、并且应该能够满足您的要求。
    或者、如果您感兴趣、也可以考虑在 DWW 封装中使用 ISO7841、该封装提供14.5mm 爬电、而 ISO7841的所有其他规格将与 ISO7741相似或更好。 另请注意、ISO7841仅适用于工业级、而 ISO7741也适用于汽车级。

    这两款器件均支持-55C 至125C 的工作温度范围、因此选择任一种解决方案都是可以的。 再次感谢您深入了解并关注 TI 数字隔离器。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

     

    感谢您的反馈!

    从我的角度来看、现在一切都很清楚、我们可以如何应用 ISO7741。  工业级 已经足够、但 ISO7741提供了详细的功能安全信息、并且确实更便宜。

     

    此致、

    Matthias Schmid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    是否有任何批准、即 ISO7741仅限于符合 EN60950-1:2006/A2:2013标准的800V 增强型绝缘工作电压、这是因为爬电距离减少了>8mm、或者 DW 封装是否存在任何内部限制? 另外、TI 是否可以批准 ISO7741可用于1000V 增强型绝缘、并采用适当的涂层?

    是否有采用 DWW 封装的 ISO7841版本能够用于安全相关应用(这就是我们选择 ISO7741汽车型号的原因)? 我们可以通过 MTBF/FIT 估算器检查所有值是否等于 ISO7741-Q1、但 ISO7841没有相关文档。

    此致、
    Bernhard Baier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    ISO7741的所有证书均列在 TI 网站上 "更多文献"子部分下的"技术文档"部分下的相应页面中。 请允许我与 TI 内部认证专家核实、以查看是否有明确提及 ISO7741工作电压额定值的证书。
    1000V 增强型绝缘、应获得相应涂层审批的相应认证机构的批准、因为它们将为您的产品提供最终认证。 请联系相应的认证、并获得他们使用涂层降低污染等级的批准。

    我相信您参考的是 ISO7741-Q1产品页面中包含的功能安全文档。 此类功能安全文档仅适用于汽车级器件、目前不适用于工业级器件。 因此、我们没有 ISO7841的此类文档。

    由于您正在特别寻找具有功能安全文档的 Q1级器件、我希望 ISO7741-Q1还采用 DWW 封装(完整器件型号-> ISO7741QDWWRQ1)、该封装支持更高的工作电压。 功能安全文档也适用于 DWW 封装型号。 请告诉我这是否符合您的所有要求?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    我联系了认证专家、这里有与认证相关的信息。

    ISO7741产品页面(下面的链接)中"技术文档"部分分类为"更多文献"的 TUV 证书包含您要查找的信息。

    ISO7741产品页面->技术文档

    TUV 认证在第8页列出了采用 DW 封装的 ISO7741的800V 增强型隔离工作电压、类似地、在第10页列出了 DWW 封装的1450V。 这些额定值符合列标题中列出的 EN/UL/CSA 60950-1标准。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao