This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:变压器建议

Guru**** 2784385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1, SN6505B, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/992566/sn6505a-q1-transformer-recommendation

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505BSN6505A

大家好、

TI 在 SN6505A-Q1数据表中建议使用许多变压器。  但是、没有满足以下客户要求的变压器:

1、5V 至5V  

2、LDO 用于次级侧

3、100mA

SN6505B/D 中仅提供推荐的变压器、请推荐 SN6505A-Q1满足此需求的变压器或参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您提出并分享客户要求。

    与 SN6505B (420kHz)相比、SN6505A (160kHz)的工作频率更低、适用于辐射发射要求非常严格或对最大工作频率有限制的应用。 为了支持更低的开关频率、需要增大变压器尺寸、并且由于变压器尺寸增大、它通常支持比100mA 高得多的电流、因此我们在具有变压器列表的表格中列出了具有1A 输出支持的变压器。

    正如您已经猜到的、客户也可以将1A 额定变压器用于100mA 应用。 请参见下图、突出显示了合适的变压器。

    我还将与团队核实、看看我们是否有任何其他更符合您要求的优化变压器。 同时、请务必告知我们客户选择 SN6505A 提供5V @ 100mA 输出的原因以及不选择 SN6505B 的原因。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您发帖到 E2E! 如 Koteshwar 所述、表中列出的具有1A 输出支持的变压器可用于100mA 应用。

    还有一些市面上出售的推挽式变压器未包含在数据表中,可用于100mA 应用-请告诉我们,您是否希望我们共享一些其他可供客户使用的器件。


    周末愉快!
    Manuel Chavez