主题中讨论的其他器件:ISO7741、
你(们)好
VCC1和总线电压之间的电压差为800V、
VCC2和总线电压是相同的参考接地、
是否可以支持 ISO7741?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
VCC1和总线电压之间的电压差为800V、
VCC2和总线电压是相同的参考接地、
是否可以支持 ISO7741?
谢谢!
Neal、您好!
感谢您的联系。
根据我的理解、VCC2/GND2与总线基准 GND 共用同一个基准 GND、而 VCC1/GND1位于不同的基准 GND 上、并且在产品的使用寿命内、两个 GND 之间的电压差可连续为800V。 是的、此隔离电压由采用 DW 封装的 ISO7741-Q1提供支持。
对于采用 DW 封装的 ISO7741-Q1器件寿命、SIDE1 (VCC1侧)上的任何引脚与 Side2 (VCC2侧)上的任何引脚之间的电压差可高达1500Vrms 或2121VDC。 ISO7741-Q1数据表的第7.6节(绝缘规格)中定义了该规格。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
Neal、您好!
SSOP (DBQ)只有3.7mm 的爬电距离、不足以支持800V 的隔离工作电压。 该器件支持 ISO7741、但 SSOP 封装尺寸更小、适用于工作电压小于566VDC 的应用。 因此、具有8mm 爬电距离的 DW 封装应该是适合客户应用的器件。
VIOWM 和 VIORM 是指相同的电平、而 VIOWM 以 RMS 表示、VIORM 以峰值表示。 这与典型正弦交流信号的 RMS 和峰值电压相似。 如果系统具有固定直流电压、并且 BMS 应用中不涉及开关、则应参考 VIORM。 如果系统具有固定的直流总线、但隔离器上的电压像电机驱动器和光伏逆变器中一样进行开关、则应参考 VIOWM。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao