This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何将 SPI MCU 连接到多个隔离式 SPI 节点?

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/991655/faq-how-to-connect-spi-mcu-to-multiple-isolated-spi-nodes

主题中讨论的其他器件:ISO7741ISO6741

如何将 SPI MCU 连接到多个隔离式 SPI 节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO7741和 ISO6741等数字隔离器具有使能引脚(ENx)、可用于启用或三态对应的输出、从而允许将多个器件的多个输出引脚连接在一起。 这使得具有 SPI 接口的 MCU 能够连接到具有 SPI 接口的多个其他节点、同时仍保持隔离。

    请参阅下图、其中显示了如何通过数字隔离器将具有 SPI 接口的 MCU 连接到多个节点。 MCU 使用选择线路一次仅启用一个数字隔离器、从而允许在任何时间点只读取来自一个 SPI 节点的数据。