This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:ISOW77xx 系列中的可用器件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7744, ISOW7721, ISOW7740, ISOW7741, ISOW7742, ISOW7743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/991367/isow7741-the-available-parts-in-isow77xx-series

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件:ISOW7744ISOW7721ISOW7740ISOW7742ISOW7743

您好!

这是小燕,莫恩的 FAE。

我注意到、我们为 ISOW77xx 产品提供了4通道或2通道选项。

对于 ISOW774x 系列、我知道有 ISOW7740、ISOW7741、ISOW7742、ISOW7743和 ISOW7744。 只需确认对于 ISOW772x 系列、是否只有 ISOW7721可用? 我们是否会发布 ISOW772x 的数据表? 谢谢。

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    感谢您的联系。 我们不会在 E2E 上发布未发布器件的计划、请就此通过电子邮件联系我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao